Certificaciones OEA & C-TPAT
Requerimientos obligatorios para Proveedores Cummins
Una de las iniciativas de Cummins México es fortalecer la seguridad en su Cadena de Suministro a nivel mundial; es por ello que la organización cuenta con las certificaciones OEA (Operador Económico Autorizado) y C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism).
Con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares de seguridad establecidos en dichas certificaciones, los Proveedores identificados como Críticos de la Cadena de Suministro; deberán completar una Autoevaluación de seguridad.
Es importante mencionar que el fin principal de dicha Autoevaluación es identificar los controles así como áreas de oportunidad de nuestros proveedores para trabajar en conjunto, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad en nuestra Cadena de Suministro.
Criterios para identificarse como un Proveedor Crítico
- Proveedores que intervengan en la cadena de suministros de México (ya sea dentro o fuera de las instalaciones), y que tengan acceso a procesos como almacenamiento, transportación, manejo de carga, entre otros.
- Proveedores de material de empaque para producto terminado.
- Proveedores que tengan acceso al área de manejo de carga.
- Proveedores de material directo
Asociación Aduana-Comercio Contra el Terrorismo
- En ingles conocido como Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
- Programa que tiene por objetivo proteger y resguardar la cadena de logística, impidiendo que los contenedores de carga o los movimientos de comercio exterior sirvan para actos de terrorismo o tráfico ilegal.
- Hasta la fecha hay más de 10,000 compañías asociadas voluntariamente.
- Iniciativa conjunta del gobierno y las empresas para salvaguardar la salud económica de los Estados Unidos.
Estándares definidos
La certificación C-TPAT sólo es emitida por la Aduana de Estados Unidos y divide la seguridad en nueve elementos
- Análisis de riesgo.
- Socios comerciales.
- Seguridad de contenedores.
- Seguridad de procesos.
- Seguridad física.
- Control de accesos físicos.
- Seguridad del personal.
- Capacitación y concientización en seguridad.
- Seguridad en la información.
Beneficios
- Prevención de narcotráfico y terrorismo, así como pérdidas de mercancía o cualquier tipo de robo.
- Menor posibilidad de ser examinados.
- Mayor organización en procesos de Seguridad Patrimonial.
- Calidad en la entrega al cliente.
- Beneficio económico y mejor tiempo de entrega.
- Incrementa la confiabilidad de los embarques y reduce la posibilidad de daño en la imagen pública en el caso de que se presente un incidente.
Operador Económico Autorizado
El registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado, es una figura impulsada por la Organización Mundial de Aduanas, dirigida a los diversos actores que participan directa o indirectamente en las actividades vinculadas a las operaciones de comercio exterior; a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad y los cuales buscan mitigar los actos ilíicitos que vulneren la seguridad del país.
De igual forma. te brinda la oportunidad de identificar y establecer medidas para mitigar los riesgos internos y externos que afecten la seguridad de tu cadena de suministro; además de obtener diversas facilidades administrativas, aplicables a tus operaciones de comercio exterior.
Estándares definidos
- Planeación de la seguridad en la cadena de suministros.
- Seguridad física.
- Controles de acceso.
- Socios comerciales.
- Seguridad de procesos.
- Gestión aduanera.
- Seguridad del personal.
- Seguridad de la información y documentación.
- Capacitación en seguridad.
- Manejo e investigación de incidentes.
- Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques y semirremolques.
Beneficios
Al contar con la certificación bajo la modalidad Operador Económico Autorizado, obtienes diversas facilidades administrativas; entre las cuales se encuentran las siguientes:
- Priorización en el despacho de mercancías
- Importación y exportación de mercancías utilizando carriles exclusivos.
- Extensión del plazo de estancia de mercancías importadas al amparo del programa IMMEX.
- Aplicación de Arreglos de Reconocimiento Mutuo firmados con diversos países.